欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

型腔、型芯的形状变更

  • 2022.01.10 15:40:09
  • 米思米
  • 1551

 在进行型腔和型芯设计时,有时可能会需要考虑更改部件的形状。例如,考虑如下情况。

1.    希望防止型芯销损坏时

2.    希望让成型品易于脱模时

3.    希望让模具易于组装时

4.    希望提升模具维护性时

5.    希望让型腔尺寸更加紧凑时

 在这种情况下,通常探讨采用如下所示的形状变更手法。

1)锐角  圆角处理(参考【例1】)

 如果凸起形状的底部有锐利尖角,则在施加弯曲应力或扭转应力时会发生应力集中,易于损坏。所谓应力集中,是指应力集中作用于某一部位的现象,从材料力学的角度来说,可承受的最大应力可达到通常所承受应力的3倍。
 为了缓和应力集中,在尖角处设置尽可能大的圆角R是个有效手段。

型腔、型芯的形状变更

2)直角  设置角度(参考【例1】)

 当采用成型品包裹住型芯销的结构时,为了便于脱模,可能会设置脱模倾角。

3)一体化部件  分割(参考【例2】)

 分割的目的可能是为了便于更换易损部件,或是为了设置排气口。

型腔、型芯的形状变更

4)分割部件  一体化部件(参考【例3】)

 当您希望分割后通过螺栓连接将部件固定在一起,从而实现更紧凑的外观或提高强度时,可以考虑使用这一方法。

型腔、型芯的形状变更

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities